This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22959:可用于高负载电流的并行连接。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22959

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906164/tps22959-parallel-connection-available-for-high-load-current

器件型号:TPS22959

你好

客户正在考虑使用负载电流为20A 的负载开关。
TPS22959的负载电流高达15A。
通过并联可将其使用到高达20A 的电流吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    当并联使用负载开关时、总电流容量会增加。 由于 TPS22959的容量为15A、因此并联2个可使负载开关支持20A 负载电流。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    此致、

    Andy Robles