This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:与 BQ24296M 的差异

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M, BQ24296M, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906163/bq25895m-differences-vs-bq24296m

器件型号:BQ25895M
主题中讨论的其他器件: BQ24296MBQ25895

你好。

我想更换 STC4054器件以 进行 LI 离子/LitPol 充电。

我正在尝试从 BQ24296M 和 BQ25895M 中选择充电器器件。

对于 BQ24296M、我可以看到以下区别:

- LIM 由外部 R 设置

-固定开关频率

Isys = 3.5

-无 PMID 输出

这两个器件之间是否还有其他主要差异?

系统要求为:

电源路径。 IC 具有一个输入和两个输出。 第一个输出用于系统电源、第二个输出用于电池充电。 当输入电压消失时、IC 将系统电源切换为电池。

2.运输(睡眠)模式。

VSYS (Vout)= 3.3...4.3V。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个器件都应满足系统要求。 与 BQ24296M 相比、BQ25895M/BQ25895是全功能充电器。 下面显示了主要差异。

    谢谢、

    宁。