This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61222:硬件审核

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61222, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953725/tps61222-hardware-review

器件型号:TPS61222
主题中讨论的其他器件: TPS61099

尊敬的 TI 团队:

请查找随附的"TPS61222DCKR"升压转换器原理图、并查看相同内容。

要求:

输入:3.8V

输出:5V/0.4A

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manjunath:

    负载对于 TPS61222来说太重。 我会推荐 TPS61099。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    请说明、我不熟悉升压转换器。 实际负载要求不超过0.2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manjunath:

    TPS61222的电流限制最小仅为200mA 如果负载为0.2A、它将超过该值。 可以在数据表中的公式2中检查计算结果。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    检查完器件"ISO224ADWVR"和"TLV9001IDCKR"的电流消耗后

    最大电流消耗最大为120mA

    我只能使用 TPS61222、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manjunath:

    您可以使用 数据表中的公式2进行计算。  

    Imax=Vo*IO/Vin/0.8+100mA=5*120/3.3/0.8+100=327mA。  

    我会推荐 TPS61099

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    了解。

    我已使用 TPS6100995更新了设计、请查找所附电路并进行检查。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manjuath:

    TPS610995是固定输出电压版本。 您可以选择 TPS61099。  

    对于电感、只需确保它具有足够的电流能力。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    1、固定输出有什么问题、因为我们需要5V 输出。

    2.我也提到了电感器的器件型号,请您仔细查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、您可以使用正确的版本实现固定输出。 FB 应正确连接、无反馈电阻。

    对于电感、我不确定您使用的器件是否与我从供应商处搜索的器件相同。 如果是相同的、那么就可以了。  

    www.murata.com/.../productdetail  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、了解一下"TPS61099DRVR" 、我能不能再使用它、这款器件是否可用于未来5年?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manjunath:

    您可以联系客户服务部门或在此处查找信息: www.ti.com/.../reliability-home.html

    TPS61099是可调节版本、仍需要反馈电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    请查看随附的原理图、我给出了反馈分辨率

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manjunath:

    看上去一切正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢