This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:具有 MPPT 和 Qi 兼容性的电池充电器

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903382/bq25570-battery-charger-with-mppt-and-qi-compliant

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: BQ51013B

大家好、

你好。

我们是否有适用于锂离子电池充电器的单芯片解决方案 、该充电器具有集成的 MPPT 和 Qi 兼容性? 我们的客户会考虑使用 具有 集成 MPPT 和 BQ51013B 的 BQ25570从 QI 线圈获取电源。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我不知道具有集成 MPPT 和 Qi 兼容接收器的单芯片充电器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:


    我发现 bq5105xB 是一款集成式无线电源接收器和电池充电器、它是否也适用于太阳能充电?

    此致、

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡洛

    BQ505XB 需要与 Qi TX 配合工作、不能与太阳能电池配合工作。

    由于 Qi 标准信息的一部分被从 RX 传递到 TX 进行控制、如果 TX 没有响应、器件将关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    您可以将无线充电 RX 和 TX 电池输出与 BQ255XX 器件的电池输出并联。

    此致、

    Jeff