This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:关于 AD 采集值

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905152/bq25898d-about-ad-acquisition-value

器件型号:BQ25898D

您好!

当电池连接且 VBUS 未连接时、VBUS 等的 AD 采集值将变为下限。
如果 VBUS 未连接、AD 值是否不能正常输出?

或者、如果电池电压低、它是否不会转换?
请告诉我阈值。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在仅电池模式下、ADC 仅在 BATP 上检测到的电池电压高于 VSYSMIN 设置时工作。  因此、如果您将 VSYSMIN 设置从默认值3.6V 更改为3.0V、ADC 将正常工作、直到电池电压降至3.0V。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否应该检查 VSYS_STAT 以查看它是否可以正常转换?

    我确认 VBUS 未连接、但状态不变。

    是否可以使用 VBUS 连接进行检查?


    是否有办法检查在未连接 VBUS 的情况下 AD 转换是否正常完成?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否  VSYS_STAT 只有在 VBUS 被连接时才有效。  我建议使用 VBUS 或 PG 状态位。  如果在将 REG03中的 SYSMIN 电压降至3.0V 之前禁用看门狗计时器或确保写入看门狗计时器、ADC 将正常工作、直到 V (BATP)降至3.0V 以下。

    此致、

    Jeff