This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:如何提高轻负载下的效率

Guru**** 2533320 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954883/tlv61046a-how-to-improve-the-efficiency-at-light-load

器件型号:TLV61046A

您好!

TLV61046A 在轻负载时的效率不是很高、因此我想问您如何提高效率并降低轻负载时的静态电流、如下所示。

1.如何提高效率和降低轻负载时的静态电流

2、当每个负载电流为0.1mA、100uA、10uA 时、静态电流的情况是什么?

3.如何设置 FB 电阻器以在低负载电流下实现更高的效率

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey:

    IQ 不是空载电流。 您可以选中此复选框。  www.ti.com/.../slyt412.pdf

    您的输入电压、输出电压和负载条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    感谢您的支持。 在检查客户的状况后、让您知道这一点。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    请在下面检查我的客户的状况。

    输入电压= 2.8V、输出电压= 20V、负载电流= 4.3mA

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey:

    在这种情况下、它是一个轻负载情况。  

    为什么您说效率不好? 您的期望是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    由于电池供电应用、我的客户希望长期使用他们的最终产品。 因此、他们希望知道如何在轻负载条件下提高效率、即使在关断模式条件下也是如此。 除了数据表中的描述外、请告诉我如何改进它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey:

    较大的电感值将会有所帮助。 它可以在一个脉冲中提供更多功率。 ESR 越低越好。

    另一方面、它们可以增大反馈电阻值以降低其功耗。(如果客户负载仅为某些 uA、这会很有帮助。)