This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:EVM 胜出#39;t 充电超过2A

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906354/bq24650evm-639-evm-won-t-charge-over-2a

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件:BQ24650

您好!

我们正在为新设计评估 BQ24650、并准备使用一些 EVM 与我们的产品一起进行测试。 我们正在为6S LiFePO4电池组充电。 我们计算了电阻器、电感器和电容器值、以匹配我们想要的值。 我们尝试以6A 电流充电、但我们从未看到它超过电路板启动时的2A 电流。 我们不确定缺少什么。 我们将 Rsense 替换为6.6m Ω、将电感器更改为2.2uH (7A)、并将电容更改为80uF。  

我们还需要改变什么吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.  什么是输入电压? (在靠近 IC 的 VCC 处感测)
    2. 什么是测量的 SRN 和测量的 VFB?
    3. 什么是 MPPSET 电压? (在 MPPSET 引脚上测量)
    4. 在检测电阻器上测量的差分电压是多少? (SRP 和 SRN 之间)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kedar!

    感谢快速响应。 我们只是通过将电感器加倍并增加更多电容来使其工作。  它变热了、但现在工作了。  

    我认为我们现在还可以。