This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54678:VIN UVLO

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54678, TPS62869
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953289/tps54678-vin-uvlo

器件型号:TPS54678
主题中讨论的其他器件: TPS62869

大家好、  

以下是两个问题。  

1. Vin 引脚是否有 UVLO 阈值?  在数据表中、UVLO 仅通过 EN 引脚实现。  

2.在数据表中、EC 表中建议的 Vin 范围为2.95V-6V、 但也有描述"  TPS54678的默认启动电压典型值为2.4V " 、那么内部逻辑在2.4V 至2.95V 之间或低于2.4V 至 Vin 引脚 UVLO 阈值时是否存在任何风险?  

谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    UVLO 不仅可通过 EN 引脚实现。 如果引导电容器上的电压低于2.2V、系统也会进入 UVLO。

    2.当输入电压为2、4V 时、引导电容电压的 UVLO 将限制您。 为了避免在2.4V 至2.95V 电压范围内出现任何限制、我建议您在 EN 引脚上使用来自 VIN 的电阻桥、以便在 VIN 介于2.4V 和2.95V 之间时不会打开器件。  

    您是否愿意使用此器件并在2.4V 至2.95V 的输入电压范围内运行?

    如果是、我们有较新的器件、其工作 VIN 低至2.4V。 请看一下 TPS62869。

    非常感谢!

    此致、


    Dorian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢您的回复。

    2 我们不会使用从 Vin 到 EN 的电阻分压器、我们使用 MCU 的 IO 端口来启用/禁用器件。 如果整个板断电,则 EN 引脚可能仍然处于高电平(悬空) ,但 Vin 下降速度更快。 因此、我们想知道当输入电压介于2.4V 至2.95V 之间甚至低于2.4V 时是否会出现逻辑问题。 我们只需 确认 该部件是否不会在这种情况下损坏。

    此外、如前所述、数据表在 Vin 工作范围方面似乎不太清楚、因此我们要检查这一点。

    谢谢。

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果 VIN 高于2.4V、则将启动。 如果 VIN 太低、则器件不应损坏、在2.4V 至2.95V 的输入电压范围内器件在不同负载下的正常运行未进行生产测试。

    正如我提到过的、在2.4V 输入电压下、性能会受到启动电容电压 UVLO 的限制。 我的意思是、引导电容器上的电压可能不足以实现目标值的输出电压调节、或者您可以进入引导 PH UVLO。

    有必要、您可以在客户的情况下在 TPS54678EVM 上尝试这些不同的情况。  

    如果您有其他问题、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我没有听到您的反馈。

    您在这里还有其他问题吗?

    谢谢、

    Dorian