This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:具有 FB 功能

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS53317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954167/tps51200-with-fb--function

器件型号:TPS51200
主题中讨论的其他器件: TPS53317

各位专家、您好!

客户有以下请求。 我认为 TPS51200适合它们、但没有遥感功能- FB+和 FB-。 我们是否可以知道我们是否有更好的解决方案可以与客户分享? 非常感谢!!

LDO    

2.3V  至"1.8V~ 2.4V" IOUT= 3A 最大值

   3.灌电流和拉电流能力

4.   反馈回路引脚(FB-)

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    它是什么应用? 客户为何需要灌电流/拉电流功能? TPS51200可支持最大3A 的电流、达到特定电压、我们需要检查1.8V~2.4V 输出是否正常。

    我们没有其他更好的具有灌电流/拉电流功能的器件。 TPS53317可以支持3A、但我不认为它可以通过3V 输入提供2.4V 输出。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    此请求来自桌面、我将了解更多信息并向您发送电子邮件。 如果您对1.8V~2.4V/3A 电流能力有任何结论、敬请告知。 非常感谢您的帮助!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我们运行该测试、TPS51200似乎无法支持输出电流为1.8V~2.4V 的3A。 因此、对于该应用而言、这不是一个好选择。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    感谢您的确认! 会通知客户、谢谢!

    此致、

    Ann Lien