This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:启动期间的高电流尖峰

Guru**** 2385850 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906235/uc3843-high-current-spike-during-start-up

器件型号:UC3843

大家好、

这是客户提出的一个问题。 基本上、它们使用 UC3843来驱动降压转换器、但是启动电流非常大、即使在软启动电路中也是如此。

范围如附件所示。 请建议设计缺陷可能是什么。 我还可以通过电子邮件在内部共享原理图。

e2e.ti.com/.../UC3843-large-start-up-current.docx

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    第一个脉冲比其他脉冲宽得多。 我们是否可以查看电流感应引脚波形。 在启动期间、输出电感器可能会饱和?

    如果他们检查了短路情况下的电流限制性能、可能与之类似。

    此致

    Peter