This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2004E:通电时、TM1端子接地时的可靠性

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954671/bq2004e-reliability-when-the-tm1-terminal-is-connected-to-gnd-while-energized

器件型号:BQ2004E

为了缩短初始涓流充电的运行时间并立即执行快速充电的运行测试、通电时、TM1端子连接到 GND。
IC 的可靠性是否会下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TM1拉低为有效状态、因此 IC 可靠性不会下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kedar - San、

    感谢您对此做出及时响应。

    也许、这是我的客户、所以让我再跟进一个他们的问题。

    除了将 TM1置为低电平外、它们还有其他强制模式进入快速充电状态的方法吗?

    他们现在使用 TM1从涓流充电模式更改为快速充电模式、但他们希望确保 TI 建议使用这种方法、或者是否有另一种建议的方法来改变运行模式。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

      涓流充电是在开始快速充电之前验证快速充电条件的安全周期。 这对于深度放电的电池组很有帮助、因为它以低安全电流充电。  此充电挂起状态没有时间限制;只要电压或温度条件超出允许的限制、充电器就会保持此状态。

    如果您不需要此功能、则可以使用 TM1来禁用。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Kedar -San、

    感谢您对此做出及时响应。 好的、我理解应该推荐 TM1。

    顺便说一下 、他们想要检查的一点是"运行期间"将 TM1置为低电平、 这个运行是否有问题? 例如、TM1应在加电时确定。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Kedar -San、

    很抱歉、还有一个关于 TM1控制的问题。

    工程师表示 、他们担心切换期间的抖动是否会导致问题。 TM1引 脚是否具有施密特触发器功能、或者是否需要防止将非稳定信号输入到器件?(如果是、我建议它们添加一些逻辑以实现安全逻辑信号输入)

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

      我们没有关于该器件的 TM1引脚的信息。 这是一个旧器件、因此我们有关它的内部设计信息有限。 客户必须在其电路板上进行验证。