This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:寻找具有路径选择功能的 USB 2节锂离子电池充电和电源27W 系统的最佳设计

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906277/bq25703a-looking-for-best-design-for-usb-charging-2-cell-lion-battery-and-power-27w-system-with-path-selection-topologie-ups

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ25713

您好!

对不起,标题太长了!

我正在为具有以下规格的器件寻找电源管理设计:

  • 最大功耗为27W:3A 时为5V、1A 时为12V
  • 2节锂离子电池
  • USB 充电(仅5V 或快速充电)
  • 从 USB 充电端口或其他专用电源(例如、在3A 时为8、4V)提供直接电源(如果电池放电或被移除、则为 UPS)

 BQ25703A 似乎是一个很好的候选 产品?

是否可以提供27W USB 电源(快速充电)? 如果没有,是否可以使用2个电源输入解决方案(USB 和专用电源),以便使用简单的 USB 移动电源进行充电,并在电池被取出时允许直接电源?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25703A 是一个不错的选择。 它可以通过各种输入源为2S 电池充电。 它是一款电池降压/升压充电控制器、最大功率受输入源的限制。 可通过二极管或实现多个输入源。  窄 VDC (NVDC)电源路径管理可在无电池或深度放电电池的情况下实现瞬时启动。 如果您需要直通模式或更高的分辨率、BQ25713更好。