This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:有关 BQ25302 EN 引脚(6引脚)的问题。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954327/bq25302-questions-about-en-pin-6-pin-of-bq25302

器件型号:BQ25302

您好、TI 专家

我对 BQ25302有疑问。

对于 EN 引脚(6引脚)、声明当 EN 引脚被拉至 HI 时器件被禁用。

然后、如果您将 EN 引脚(6引脚)连接到 GND、则充电器是否打开?

请回答我的问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

      EN 也取决于 POL 引脚的状态。 如果 POL 为高电平(或悬空)、则通过 EN 为低电平(或悬空)来启用充电。 如果 POL 被拉至 GND、那么 EN 应该被拉至高电平来启用充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kedar

    如果 POL 被拉至 GND、那么 EN 应该被拉至高电平以启用充电?

    如果 EN 为高电平、它是否未处于非活动状态?

    EN 引脚的状态是否与 POL 引脚的状态相反?

    那么、我可以将 EN 连接到 GND 并处理 N.C (未连接) POL 引脚吗?

    然后、充电器是否打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

      是的、POL 或极性引脚将 EN 的极性从低电平有效或高电平有效更改为高电平有效。 悬空 POL (具有内部上拉电阻)和悬空 EN (具有内部下拉电阻)、以使充电保持常开状态。 这减少了外部组件和布局尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kedar

    通过应用 BQ25302来构建电路。 您能进行电路回顾吗?

    请告诉我们您的电子邮件地址以发送电路图、我们将向您发送电路图。

    我想让电路进行审查、以确保没有问题。

    如果可能、我希望通过电子邮件而不是添加朋友来执行此操作。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

     k-manishankar@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kedar

    电路图和 PCB 审查请求通过电子邮件发送

    客户要求快速回复。

    请确认。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    审核已离线完成。