This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:获得 OV 故障并且不知道原因

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906352/bq76920-getting-ov-fault-and-don-t-know-why

器件型号:BQ76920

您好!  

这是之前在这里回顾过的4S 设计。  除了我遇到无法清除的持续 OV 故障外、一切都正常。  我已尝试将 OV 阈值设置为0xFF、但没有结果。  有什么想法、这里可能会发生什么情况?  当前每个电池的电压约为4.1V、因此整个电池组电压为~16.4V。

原理图。

谢谢、e2e.ti.com/.../schematics.zip

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新: 看起来我在代码中未正确清除故障。  在我向状态寄存器中的 OV 位写入"1"几次后、似乎清除"确定"。  但每次 BQ76920上电时都会发生此故障(构建新电池组并按下运输按钮)。  是否知道为什么会发生此故障?  我们每次为板上的一节电池供电、从最低的电池单元开始、然后向上移动到最高的电池单元。  当所有电池连接后、我们按下运输按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    我在唤醒时看不到 OV 的原因、也不记得曾经经历过过过、尤其是使用了1个以上的器件。  图12是一个简化版原理图、但您似乎掌握了基本要素。  对 REGSRC 进行电池瞬态滤波更为常见、但该器件应在连接后正常工作、在14.4V 电压下、您可以在最大绝对电压下有良好的裕度  

    有一种想法是确保 GND 在设计中是全局的、因为它没有专门连接到电平板上。

    另一个想法是在电池连接期间检查 REGOUT 电压和输入电压(VCn)。  唯一的唤醒似乎是来自开关、因此不应通过部分连接将其唤醒。  类似地、输入滤波器电容器很小、因此即使在输入端发生瞬态并且在连接期间器件处于唤醒状态、滤波器也应快速稳定以引起 OV。  

    请告诉我们您的发现。