This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895RTWR 单节/双节电池

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954983/bq25895-bq25895rtwr-single-cell-dual-cell

器件型号:BQ25895

我使用 了 BQ25895RTWR 作为3.7V (典型值)、4000mAh 单节电池充电器和经验证的第一个原型。

我们希望延长电池备份持续时间、因此计划使用2节3.7V、7000mAh 2P1S 配置、而不进行电池平衡、

(其中1节电池对应于3.7V、3500mAh)  

对于 BQ25895RTWR、我是否可以将单节电池替换为双节 电池或进行任何硬件更改?

请任何人提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议为一个电池组使用一个充电器。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您及时提供支持、因为我们正在计划生产相同的原型。

    这是否意味着电池组中的每节电池(2节电池)都应配备专用充电器?

    采用2P1S 配置购买的电池组的规格如下:-

    2节电池中的每节电池是否都应配备充电器 IC? 那么、我必须使用2个 BQ25895 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果一个电池组有2P1S、则可以使用一个充电器。 请与电池制造商核实。

    谢谢、

    宁。