请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24640 主题中讨论的其他器件: BQ24610
大家好、
客户希望在其新的以太网交换机项目中使用 BQ24640为铅酸电池充电。
- BQ24640能否为铅酸电池充电?
否则、我会建议他使用 BQ24610。
- 如果使用 BQ24610对铅酸电池充电、在设计电路时是否需要特别注意?
- 是否有可为客户提供的 BQ24640参考设计?
非常感谢、
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Jimmy、
bq24640无法使用、因为它只有1个 STAT 引脚。 建议使用 BQ24610为铅酸电池充电、下面是一个指向应用手册的链接、该应用手册展示了如何实现该目标: www.ti.com/.../slua992.pdf