This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:BQ25101的参考设计

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101, BQ25155, BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904056/bq25101-reference-design-for-bq25101

器件型号:BQ25101
主题中讨论的其他器件: BQ25155BQ25150

我们在设计中使用的是 BQ25101。 我们实现了数据表中提供的与之前版本 PCB 中提供的电路相同的电路、但我们遇到了问题。 我们无法启动 MCU。 在稳压器的电源达到 MCU VDDS 之前、MCU 通过"电池-输出(充电器)- GPIO (MCU)"连接开始唤醒。 当我们断开电池与 GPIO 的连接时、问题得到解决。  

我们知道、我们需要 在"电池-输出(充电器)"和"MCU GPIO"之间进行切换。 我找不到任何显示 BQ25101通过开关实现到 MCU 的 TI 参考设计。 如果您有任何问题、请帮助分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash、

    您使用的稳压器是否提供电源正常(PG)输出引脚? 您可以将 PG 引脚连接到 FET 的栅极、以将信号切换到 MCU 引脚。  

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有电源正常输出引脚!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pragash、

    您尝试通过将电池直接连接到 GPIO 来实现什么目标? 我们通常不会看到这种情况、因为电池电压可能会超过 MCU 引脚允许的最大值。  

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试通过 GPIO 测量电池电量。 我们正在尝试在电池和 MCU GPIO 之间部署 NMOS 开关。 这样做是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash、

    使用 NMOS 开关是可行的、问题是 BQ25101没有任何可以在需要时控制开关的输出。 建议您寻找具有电源正常输出的稳压器。 另一种解决方案是使用具有内置 ADC 的充电器、如 BQ25155、您可以通过 I2C 读取电池电压。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要一个可以测量电池电量的低功耗 USB 充电器芯片。 请您建议一个吗? 运行期间的低功耗对我们至关重要。 如果我们可以在充电后(在器件运行期间)完全关闭充电器、这将是最好的!

    我有另一个关于 D+和 D-的问题。 充电器是否必须具有 D+和 D-线路? 如果它没有 D+和 D-该怎么办?  

    根据以下数据表、我知道 D+和 D-线路有助于自动检测、充电时无需收发器。 如果充电器中没有 D+和 D-、这是否意味着 USB 收发器必须充电、并且并非所有 USB 电缆都可以为器件充电?

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24050.pdf?&ts=1589442520965

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们担心 I2C 上拉电阻在器件未充电时消耗电流、而 I2C 处于开漏模式! 有什么方法可以避免这种情况? 是否有任何技术克服了这一问题? 我们还需要在充电芯片中进行电池电量测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pragash、

    我们需要一个可以测量电池电量的低功耗 USB 充电器芯片。 请您建议一个吗?

    BQ25155/BQ25150是目前我们唯一一款内置 ADC 以支持基于电压的监测的充电器。 这些器件在低功耗模式下的功耗为460nA、在运输模式下为10nA。 但是、在运输模式下、LDO 和 ADC 被禁用。 请参阅数据表的表7、了解每种模式支持的功能。

    我们担心 I2C 上拉电阻在器件未充电时消耗电流、而 I2C 处于开漏模式!

    这些器件的 I2C 引脚产生的泄漏电流为1uA、具有集成 IO 电源(1.8V)。  

     

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵建议。 我正在尝试了解运输模式。 我们没有机械开关。 我们是否仍可以激活和停用运输模式? 由于我们使用的是内部锂聚合物电池、因此运输模式对我们将大有裨益。 我们将要发货的产品在空运过程中必须处于运输模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pragash、

    是的、如果您想在没有机械开关的情况下退出运输模式、我们建议使用 FET。 MR 引脚在内部上拉至 VBAT、必须保持低电平以超过 tWAKE1才能退出运输模式。 可通过设置 I2C 上的位来进入运输模式。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一些疑问;

    1) 1)我们是电池供电设备。 如果 MCU 将电池充电器编程为进入运输模式、则包括 MCU 在内的整个电路将关闭。 如果 MCU 将关闭、程序能否成功执行!

    2) 2)我们在工厂将产品编程为运输模式。 当客户获得时、他们必须将其从运输模式中取出! 有没有电路示例可以实现这一点?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正了问题;

    1) 1)我们是电池供电设备。 如果 MCU 将电池充电器编程为进入运输模式、则包括 MCU 在内的整个电路将关闭。 是否可以在 MCU 关闭之前成功执行程序!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash、


    1) 1)我们是电池供电设备。 如果 MCU 将电池充电器编程为进入运输模式、则包括 MCU 在内的整个电路将关闭。 是否可以在 MCU 关闭之前成功执行程序! 切换低功耗模式是可行的、但运输模式是不可行的。 在低功耗模式下、LDO 和 BATFET 仍处于启用状态。

     


    2) 2)我们在工厂将产品编程为运输模式。 当客户获得时、他们必须将其从运输模式中取出! 有没有电路示例可以实现这一点? 示例可在此处的 BQ25155 EVM 中看到 、使用按钮将 MR 引脚拉至接地:  


     最棒的