This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53318:禁止 ROVP 引脚悬空

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955133/tps53318-rovp-pin-floating-prohibited

器件型号:TPS53318

您好的支持团队、

SLUSAY8F 禁止悬空 ROVP 引脚。
请告诉我原因。

这是因为1.5MΩ Ω 下拉电阻器具有小电流和噪声吗?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ROVP 是一个高阻抗输入、靠近开关噪声的 LL 引脚。

    最好将输入引脚置于特定的状态。  

    使用电阻器调整引脚上的 ROVP 阈值或将引脚接地是两种特定状态。  

    引脚悬空是一种无法确定的状态、因为噪声和 PCB 布局可能会相互影响

    导致引脚为高电平或低电平、从而导致不可预知的开关行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    感谢你的答复。

    我的理解如下。

    由于相邻的 LL 引脚存在噪声、因此内部下拉电阻器无法将其保持在稳定的低电平。
    因此、它是从外部将其设置为低电平的最佳方法。

    此致、
    DIE-K