This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z80-V102:与 bq20z80通信时出现问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955444/bq20z80-v102-issues-communicating-with-bq20z80

器件型号:bq20z80-V102
Thread 中讨论的其他器件:bq20z80

是否有人与 bq20z80或类似器件通信时遇到任何问题? 我们正在尝试为客户编程某些器件、并创建了一个具有仅面向 SMBus 线路的插座的电路板。 我将 VCC 连接到3.3V、我连接了所有接地端、并且 X1上有一个100K 电阻器。 我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    您要为 SMBus 线路使用哪些上拉电阻器? 根据总线电容的不同、它们通常介于1kOhm 和10kOhm 之间。

    此致、

    Wyatt Keller