This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25015:Converter 查询

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954560/bq25015-converter-query

器件型号:BQ25015

大家好、

你好。

只需确认以下有关 BQ25015直流/直流转换器的信息:

1) 1)如果我将输入连接到5V USB 电源、则充电过程将被启用。 我´d 直流/直流降压转换器在该输入没有电源时、即未连接 USB 电源时会发生什么情况。 降压转换器是否能够工作?

2) 2)拔下 USB 电源时,当芯片进入睡眠模式时,DC/DC 转换器是否会继续使用连接的电池工作?

感谢您的澄清!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    当适配器不存在时、直流/直流转换器未激活。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricardo、

    感谢您的澄清。

    不过、还有其他问题。

    1)请帮助澄清数据表第13页的表2,其中“充电完成”状态、输入电源状态为“未报告”? 这意味着什么?

    2) 2)我将使用 USB 电源。 我是否可以使引脚 PG 输出保持浮动? 还是应该将其连接到接地的电阻器?

    3) 3)公式11中的 VIN 是否为电压 VGS?

    4) 4)我可以互换使用 AC 和 USB 吗? 即、能否使用连接到5V USB 电源的交流电源? 原因是我希望使用 PG 引脚来控制开关、根据规格文档、仅当检测到交流电源输入操作系统时 PG 才会变为低电平。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    为了澄清 Ricardo 的初始陈述、只有在 USB 和电池不存在的情况下才会禁用 DCDC。 如果存在电池、则直流/直流转换器处于活动状态。

    1) 1)这意味着此模式下的 STAT 引脚不会反映输入电源是否存在、因为不会发生电荷。

    2) 2)如果不使用 PG、则可以保持浮动、因为它是漏极开路。

    3) 3) VIN 是充电器的输入电压。

    4) 4)是的、您可以互换使用它们、但请记住 ISET 和 ISET2的功能