This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH 电源设计器:环境温度参数

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710, TPSM84824, LMZ31520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906135/webench-tools-webench-power-designer-ambient-temperature-parameter

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:LMZ31710TPSM84824LMZ31520

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

Webench Power Designer 工具可在"设计注意事项"部分中指定最高环境温度。

您能不能澄清环境温度相对于所分析的直流直流转换器(例如 TPSM84824、LMZ31520、LMZ31710模块)的指定位置?

我们是否可以将位置视为距离 模块顶部外壳10mm? 还是有其他定义?

另外、为了估算结温、webench 工具是否将冷却环境视为自然对流、或者是否对气流做出任何假设?

对于结温估算、它是否使用 热指标 ΨJT (对 PCB/层做出的任何假设)?

谢谢

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

      您可以假设环境温度尽可能接近器件。 我们没有具体的10mm 准则。  

    是的、WEBENCH 假定自然对流且无气流。

    对于热估算、WEBENCH 使用 ThetaJA。

    此致、

    Gerold