This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:CS 超过 VCSMAX 时的行为

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903380/tps23756-behavior-when-cs-exceeds-vcsmax

器件型号:TPS23756

您好!

在数据表的第7.3.4节中、它指出"电流限制阈值 VCSMAX 定义了 CS 上的电压、无论 CTL 上的电压如何、都将超过该电压、并终止栅极导通时间。" 但是、通过查看第7.2节的功能方框图、CS 引脚上的信号超过 VCSMAX (~0.55V)、似乎会将内部触发器的 CLRB 设置为低电平、然后无论 CTL 上的电压如何、都将栅极输出设置为高电平。 您能否澄清哪一项是正确的?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    谢谢您的问题、这是一个很好的问题。  

    我正在与我们的团队确认、但如果触发器的 CLRB 引脚为低电平有效、这意味着如果在 CLRB 上设置为低电平、则会清除触发流并强制输出为低电平、这将与数据表的其余部分保持一致。 如果不是、那么看起来需要进一步调查。  

    在收到确认后、让我与您联系。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    祝你好运吗?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    还没有、但我会告诉您。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    因此、我向我们的团队确认 CLRB 引脚为低电平有效、因为 B 代表 Bar。 这会导致 CS 引脚 大于0.55V 时为高电平、然后 OR-NOT 会为低电平、从而为 CLRB 提供低电平、这意味着触发器会清除输出并强制其为低电平、从而强制与门和引脚门为低电平。  

    这与数据表中的措辞一致。 谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这是有道理的、感谢您将其清除!

    非常类似的问题:数据表还指出、VCTL < VZDC (1.5V)将强制栅极为低电平。 如果我跟随 BD、那么低于 VZDC 的 VCTL 看起来会强制第一个比较器处于高电平、并且假设 VCS <.55、则会强制 NOR 栅极为高电平、从而为保持栅极开启的 CLRB 提供高电平。

    我的理解是正确还是在某处乱了?  

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我理解您的说法;我在下表中列出了 OR-NOT 门以及它与 CTL、CS 和 GATE 引脚的关系。 我将其交给了帮助编写数据表的系统工程师。 他应该能够澄清答案或确认是否存在数据表错误。  

    输入 A (非)

    输入 B

    输出(非)

    CTL > Vzdc

    CS < 0.55

    GATE =强制为低电平

    CTL > Vzdc

    CS > 0.55

    GATE =强制为低电平

    CTL < Vzdc

    CS < 0.55

    GATE =可以进行开关

    CTL < Vzdc

    CS > 0.55

    GATE =强制为低电平

    如果 CT:>Vzdc 且 CS < 0.55、则该器件可自由切换栅极。 否则、这些条件中的一个或两个将关闭它。 但是、当我遵循逻辑时、这不是我找到的结果。  

    好消息是、该器件已上市多年、其行为与数据表中的文字所述相同。  如果我们需要概念证明、我们可以安排向您或您的客户发送 EVM。 我想存在我们不了解的问题或数据表错误。 我遇到过这两种情况、但我不会说哪种情况更频繁发生。

    当我这么做时、我会告诉您!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    谢谢您、一旦您发现问题的原因、请告诉我。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    因此、我们必须从系统到设计的升级链。 我将发送跟进电子邮件。

    此致、

    Michael Pahl