主题中讨论的其他器件: UC2825
输入电压低于欠压阈值(例如8V)时是否消耗电流? 那么、不是正确的名称:IC 禁用电流?
或者、这是输入电压超过8V 并启用器件时出现的电流?
例如、这里是设置。
电压源为 V_src=30V。 该特定 IC 的启动电流为1mA。 电压源和 UC1825引脚15 (V_IN)之间有一个20K 电阻器。
因此、存在(30V-1mA*20K)=10V @ V_IN (引脚15)。 高于欠压阈值、因此器件必须启动、但工作电流强制为~1mA。 在这种情况下、哪些功能可以正常工作?