This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825:UC1825启动电流的定义是什么?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1825, UC2825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954247/uc1825-what-is-definition-for-uc1825-start-up-current

器件型号:UC1825
主题中讨论的其他器件: UC2825

输入电压低于欠压阈值(例如8V)时是否消耗电流? 那么、不是正确的名称:IC 禁用电流

或者、这是输入电压超过8V 并启用器件时出现的电流?  

例如、这里是设置。

电压源为 V_src=30V。 该特定 IC 的启动电流为1mA。 电压源和 UC1825引脚15 (V_IN)之间有一个20K 电阻器。

因此、存在(30V-1mA*20K)=10V @ V_IN (引脚15)。 高于欠压阈值、因此器件必须启动、但工作电流强制为~1mA。 在这种情况下、哪些功能可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是启动前的电流。 UC1825启动电流最大值为2.5mA。 当 VCC 达到9.6V 时、您需要获得如此大的电流。 启动后的 IC 电源电流需要高达33mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回答以下2个问题:

    如果 我提供2.5ma、电压为10V、那么器件的任何特性是否正常工作(例如:低阻抗输出? 基准电压可用吗? 时钟启动?)

    2.这种"启动"电流是完全禁用状态下的器件静态电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    启动电流将启动 IC、启动后、电流需求将增加至指定值。 START 表示 IC 开始工作、并发出脉冲、所有功能均可用、但电流需要增加到数据表指定的适当电平。 如果电流保持在2.5mA、VCC 将达到 UVLO 关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用过该 IC?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来问题已解决。 我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请打开新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您询问启动电流的含义、我已经回答了您的问题。 如果您有其他问题、请开始新主题。 如果您无法解释、请指明在哪里。 到目前为止、我将发送任一个、因此需要关闭此线程。

    请注意、拒绝不能帮助解决您的真正问题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题未解决。 我正在尝试确定您是使用该器件(请回答"是"还是"否")、还是仅依靠数据表。 数据表中有错误。 (例如第8页)您确定脉冲出现在输出上吗? 我看不到它们。 如果脉冲确实如您所说、持续多长时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们根据数据表以及我们拥有的其他资源和经验提供支持、但不一定要使用 器 件来提供支持、因为在不同器件之间存在许多共同之处。

    否、我没有使用该特定器件。 如果 您认为数据表上的内容有误、您可以提问。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看第8页。  www.ti.com/lit/gpn/UC2825。 设计示例:50W、48V 至5V 直流/直流转换器- 1.5MHz 时钟频率

    右侧的输出(+)短接至左侧 Vin 负极的 GND。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题似乎是 次级 GND 符号应不同于初级 GND 符号。 但有时、设计人员会出于方便而将其绘制为不正确的。

    我不知道为什么这个设计将 VIN(-)与 Vo(-)绑定在一起。 但是、由于该设计应该是隔离式设计、因此在实践中甚至允许这种连接。 但是、我不知道为什么这个设计需要这样的连接。 此外、它可能只是一个简单的绘图错误。