This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:bq76200

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, CSD19536KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906130/bq76200-bq76200

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件: CSD19536KCS

您好、先生、

bq76200可驱动多少个 MOSFET?

我的客户使用至少10个 MOSFET 进行充电/放电。

使用是否合适?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    MOSFET 会有所不同、因此它可以驱动的 FET 数量也会有所不同。  应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/slva729 显示了 BQ76200驱动多达12个 CSD19536KCS FET 时的结果、图中显示了开关速度较慢。 可接受的范围取决于设计人员和应用。  对于 Ciss 较小的 FET、10个 FET 可能没有问题。  对于 Ciss 较大的 FET、客户可以增强关断环路或选择其他驱动器。  有关器件和电路设计理念的信息、请参阅 BQ76200产品文件夹中的其他应用手册。  BQ76200的一些优点:

    • 它是电荷泵器件、电流受限。
    • 该器件具有 UVLO、使用足够的 CP 电容、较大的电容器确实会增加启动时间
    • 内部电阻是固定的
    • 不要在 PACK 引脚上使用大电容器