This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:如何校准 VAUX 电压而不通过 Battery Managment Studio 进行访问?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905960/bq78350-how-to-calibrate-vaux-voltage-without-beeing-accessable-via-battery-managment-studio

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76200、、 BQSTUDIO

您好!

我将 bq78350切换器与 bq76200 HS 驱动器 IC 配合使用、并通过 VAUX 引脚施加外部电压测量。

电池组有6节串联电池、因此最大值为 25.2V 电池组电压。

但如何校准 VAUX 电压测量的增益? 使用 Battery Management Studio、我无法找到如何读出测量的 VAUX 电压。 没有寄存器值...??!!!I

当我使用"校准工具"时、键入测得的电池组电压(例如25.2V)并按"校准"、然后工具会响应"计算的 VAUX 电压校正超出范围"故障。

在哪里可以读取计算出的 VAUX 电压???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    VAUX 引脚上的最大建议电压为1V (与 BAT 引脚相同)。 默认情况下、VAUX 引脚不会连接到 EVM 上的任何引脚、但可以安装一个电阻器来将该引脚连接到测试点。 BQStudio 不显示 VAUX 电压、但您可以使用 BQStudio 的"Advanced Comm SMB"选项卡读取 VAuxVoltage (命令0x2E)。

    这个线程可能会有所帮助-由于您正在尝试测量一个大电压、所以需要对 VAUX 电压进行分压: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/441447

    此致、

    Matt