This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1086:是否存在负等效器件?

Guru**** 2541490 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1086, LM79, TPS7A33, TPS7A47, LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954690/lm1086-is-there-a-negative-equivalent

器件型号:LM1086
主题中讨论的其他器件: LM79TPS7A33TPS7A47LM337

我使用 LM1086为音频相关组件构建了许多+15V 电源、我想构建一个同时具有+和- 15V 电源轨的电源/稳压器。 LM1086是否有负等效电压? 我想保留我的基本设计、并将其调整为负电源轨。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    对于 LM1086的负等效器件、我们最接近的选项是用于固定输出的 LM79或用于需要可调输出的 LM337。 我们还提供可为音频相关组件(如 TPS7A47和 TPS7A33)提供更好的敏感模拟性能的解决方案、但这些解决方案比 LM1086具有更高的高性能。

    请告诉我 LM79或 LM337是否是理想的候选器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Blake 的回复。 LM337目前可能适合我。 我已经了解了 TPS7Axx、并且规格看起来很好、如果不是 QFN 封装、它们将非常适合我的应用。 我只是个小土豆、我们将板焊接在我们销售的产品中、我将一些电路板卖给 DIY 人。

    话虽如此、如果我想投资制造一些组装电路板、以便使用 TPS7A 稳压器测试我的电源、您可以推荐哪家公司? 当然、能够以经济实惠的方式完成较小的批次是主要关注的问题之一。 我之前已经对此问题进行过调查、并在中国查看了 TLCPCB、它们从 LCSC Electronics 采购器件。 它们具有您的组件、但我担心它们是否真实。 您也能谈论这一点吗? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    遗憾的是、我们无法为电路板制造或组装提供任何特定的建议。 在 TI,我们有一个经批准的供应商列表,用于构建我们自己的评估模块和参考设计,但该列表会根据我们制造的电路板类型和计划构建的电路板数量而变化并可能有所不同。  

    关于中国的 JLCPCB,我不熟悉他们作为 PCB 制造商的身份,但我听说过 LCSC Electronics。 TI 强烈建议客户通过 TI 的授权来源购买所有 TI 半导体产品:直接从 TI 购买或通过 TI 授权经销商购买。 您可以查看 TI 的反假冒政策(请参阅以下链接),了解有关我们组件有效性的更多信息。

    TI 反假冒政策: www.ti.com/.../anti-counterfeit.html

    TI 授权经销商列表: www.ti.com/.../distributors.html