Other Parts Discussed in Thread: BQ24765, BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQ24765、 BQ34110
您好!
我已启动电路板并一直到手册(2.4.2.3)的第7页、我现在开始充电电流和交流调节。 我们是否需要为本节2.4.3加载两个负载? 也就是说、设置中是否没有电池? 之前、我在负载上使用了一个功率电阻器、在电池上使用了一个电池。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ24765, BQ34110
您好!
我已启动电路板并一直到手册(2.4.2.3)的第7页、我现在开始充电电流和交流调节。 我们是否需要为本节2.4.3加载两个负载? 也就是说、设置中是否没有电池? 之前、我在负载上使用了一个功率电阻器、在电池上使用了一个电池。
谢谢你
您好!
第2.4.3节的目的是验证充电器可以为电池充电(负载2)、同时为系统供电(负载1)。 例如、步骤2.4.3.7要求您测量 ISYS、IBAT 和 IIN。 因此、您将需要负载#1和负载#2。 如果只使用1个负载、则不会同时使用 ISYS 和 IBAT。
对于负载#1、在 CC 模式下使用一个电子负载、而对于负载#2、使用一个双向电源(例如 Keithley 电源表)最为方便。 e-load 和 SourceMeter 将分别显示 ISYS 和 IBAT。 但是、也可以改用功率电阻器和实际电池。
此致、
Angelo
谢谢 Angelo、很抱歉我有什么不满意的问题! 我选择保持电池和功率电阻不变。 我现在可以控制流经电池的电流、而电源1仍为负载供电。
对于评估软件、我有几个问题。
1) 1)充电电流和输入电流之间有何差异?
2) 2)用户如何选择电池节数?
3) 3)充电电压是否为系统充电直至达到的最大电压? 充电是如何终止的? 只能通过手动插入/移除 J7?
此外、我还与 TI 代表在线讨论了要购买的系统、并要求使用具有充电状态(SOC)的系统。 此系统是否具有此功能?它如何测量 SOC?
谢谢、
Brendan
您好、Brendan、
没问题、我很乐意提供帮助。
1) 1)输入电流是来自适配器的电流(下图4中的 Iin)。 充电电流是流入电池的电流(图4中的 Ibat)。
2) 2)与我们的其他一些充电器不同、BQ24765没有用于指示电池数量的电池引脚。 主机 MCU 应通过 SMBus 控制设置所需的充电电压。 通常、锂离子电池的充电电压高达4.2V/节。
3) 3) ChargeVoltage ()寄存器设置 BQ24765将为电池充电的最大电压。 无需手动插入/移除 J7。 当电池电压上升并接近 ChargeVoltage()寄存器设置时,充电电流将逐渐下降至零。
以下任一条件将禁用充电。 由于 BQ24765是主机控制的充电器,主机 MCU 可以通过 SMBus 禁用充电(例如,通过将 ChargeCurrent()寄存器设置为零)。
4) 4)电池的充电状态是指其剩余电量。 我们的一些其他充电器(不是 BQ24765)具有集成 ADC、可让主机轻松读取电池电压。 这可以粗略地了解剩余的电池容量、但您需要使用电池电量监测计来精确测量 SoC。 有关 TI 电池电量监测计的概述、请参阅此页面:
http://www.ti.com/power-management/battery-management/fuel-gauges/overview.html
最后、您能否提供有关您的应用的更多信息? 什么是终端设备、电池充电器要求是什么? 我很高兴能继续回答您的具体问题、但了解更多有关大图的信息可以帮助我为您的应用指明正确的方向。
此致、
Angelo
您好、Angelo、
我是一家特殊用途电池公司的员工。 我们为不同的应用制作各种类型的电池的原型。 我们使用锂金属、石墨和硅锂阳极、几乎每种阴极材料。 我们专门从事小型电池制造、在电池管理系统方面没有太多经验。 我们希望开发这种能力。
我们使用的是 TENERGY 镍氢可充电 D 节电池。 我们目前正在尝试使用2节串联电池、大约为2.5V。我们需要电池充电和放电时的充电管理状态。
谢谢、
Brendan
您好、Brendan、
好的、感谢您提供的信息。
您将需要一个监测计来精确测量电池的 SoC。 此外、您的主机 MCU 应控制充电终止、锂离子电池与镍氢电池的充电终止处理方式不同。 有关更多详细信息、请参阅此相关的 E2E 主题:
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/744478
此致、
Angelo
您好、Angelo、
因此、基本而言、我会将 BQ24765 EVM 与电量监测计结合使用。 我的理解是、BQ24765 EVM 可以处理充电终止、因为它会在电压阈值时停止充电。 对于电量监测计、我已根据镍氢化学成分进行了滤波。 如果我使用多节电池、我唯一的选择是 bq34110。 ( https://www.ti.com/tool/BQ34110EVM-796 )我也可以将 https://www.ti.com/tool/BQ27220EVM-744 用于单节电池。
谢谢、
Brendan