This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A80:有关电容器的 TPS7A8001应用问题

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954927/tps7a80-tps7a8001-application-question-about-capacitor

器件型号:TPS7A80

大家好、

TPS7A8001的数据表指出、不应添加前馈电容器、但我们在原理图中添加了一个1nF 电容器(1005封装)。 感谢您、帮助确认添加此1nF 电容器是否有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    安装在客户电路图中的前馈电容器将在1.59kHz 时增加零点、在5.67kHz 时增加极点。  这肯定在线性稳压器的带宽内、并将影响器件的稳定性。  由于数据表明确规定不使用反馈电容器、我认为1nF 前馈电容器可能会出现不稳定的情况。  我会在装配过程中取消装配、以便客户无需更改任何未来的艺术品。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziel、

    您是说在 R1中添加电容器会导致零点和极点?

    数据表仅说明 R2中没有添加电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    数据表似乎有误。  馈电流 oward 电容器将位于该原理图中的 R1两端、而不是 R2两端。  我已将其添加到我们的数据表校正日志中、并将在下一个数据表修订版中进行更新。

    谢谢、

    斯蒂芬