This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:关于 LP5907MFX-3.0/NOPB

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955213/lp5907-about-lp5907mfx-3-0-nopb

器件型号:LP5907

大家好

请告诉我以下有关 LP5907MFX-3.0/NOPB 的信息。
图9所示。 浪涌电流、
  VIN 和 VEN 有效时序不相等时的浪涌电流是多少?
关于 LP5907MFX-3.0 / NOPB 请告诉我输入电压和输出电压的范围。
请 告诉我信息。
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 Vin = Ven 时、浪涌电流将处于较差的值、因为源极电源必须为 Cin 和 Cout 充电、并提供开启期间所需的任何负载电流。  如果在输入电压达到稳定状态后启用 LP5907、浪涌电流将小于此值。  浪涌的确切值将取决于 Cin 和 Cout 的值。  如果 Cin 相对于 Cout 较大、则浪涌电流的大部分由电荷从 Cin 转移到 Cout 来处理、峰值浪涌电流将从源电源降低。

    提供的器件型号(LP5907MFX-3.0 / NOPB)是固定的3V 输出、稳态容差为+/- 2%。 如下所示、最大输入电压为6V、建议的最大值为5.5V。

    谢谢、

    斯蒂芬