This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 恒压降压驱动器 IC 的建议

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955233/recommendation-for-constant-voltage-buck-driver-ic

主题中讨论的其他器件:LMQ61460-Q1

大家好、整个团队。

我的客户在汽车中寻找恒定降压驱动器 IC、如下所示。

4.条件:

1)

- Vin = 8~24V。  (典型值13.5V)

-顶部=-40~ 105℃

2)负载

- Vout = 7V (需要保持恒定电压)

- Iout =最大4.5A (连接并联降压拓扑)

您能否推荐一些满意的器件?

谢谢你。

此致、

Kevin Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否正在尝试找到可并联以实现电流共享的器件、或者您是否仅需要最大电流为4.5A 的器件?  

    如果您正在寻找后续器件、或许可以看看 LMQ61460-Q1降压转换器。

    该器 件符合汽车标准、额定负载电流为6A、可在13.5V 输入电压、400kHz|105C 环境温度下提供高达5.4A 的电流。  

    在较高的输出电压(7V)下、105C 环境下的输出电流将会略微降低、但我希望它能够提供4.5A 电流。  

    此致、

    Jimmy