This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS725:1.2V 时为 tps72501

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS725
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955093/tps725-tps72501-for-1-2v

器件型号:TPS725

您好!

我需要一个 LDO 来生成1.2V 电压、最大功耗为200mA。
我们一直在使用 TPS72501在其他项目中生成3.3V 电压。 现在、我想使用相同的器件型号。
您能否确认1.2V 作为输出的典型应用图? 在数据表中、我不清楚。

此致。

Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    带隙基准为1.22V、因此您只需将 Vout 连接到 FB 引脚即可在输出端生成1.22V 电压。  在这种情况下、直流容差将与基准电压相同。

    理想情况下、输出上的1.22V 电压将适用于您的应用。  如果您恰好需要1.2V 电压、那么您将需要一个不同的器件(我们有很多器件)。

    要完全通过 TPS725获得1.2V 电压、需要添加一些组件以将 Vout 扩展到低于 Vref。  除非您确实需要 TPS725、并且实际需要1.2V 输出、否则我不推荐此选项。

    谢谢、

    斯蒂芬