This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR70503:反相直流/直流转换器

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR70503, LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954356/lmr70503-inverting-dc-dc-converter

器件型号:LMR70503
主题中讨论的其他器件: LM76005

尊敬的:  

我们的客户正在搜索符合以下规格的器件。
请告诉我正确的器件吗?

VIN    3.3~5V
输出电压  为30V
输出电流       0.5 (最大值) A

此致、
松冈诚治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seijiro:

    它是正输出电压吗?  

    我只是想知道您为什么选择 LMR70503

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minqiu-San、

    感谢您的快速回复。
    很抱歉、我有拼写错误。
    以下是正确的。

    VIN    3.3~5V
    输出电压  -30V
    输出电流       0.5 (最大值) A

    此致、
    松冈诚治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seijiro:

    切勿介意、只是为了确认...输出电压对于 LMR70503来说太大、我建议您使用降压转换器。  

    这里是有关它的一个信息。 https://www.ti.com/lit/an/snva022e/snva022e.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minqiu-San、

    感谢您的建议。
    在这种情况下、我有 WEBNECH。 该结果是2个控制器器件、如下所示。
    您是否知道有任何转换器器件符合此规范?

    VIN    3.3~5V
    输出电压   -30V
    输出电流       0.5 (最大值) A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seijiro:

    请允许我转接至 BUCK 团队以获得支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seijiro、

    要从正输入电压获取非隔离式负输出电压、您必须配置反相降压/升压拓扑。

    请参阅应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/slyt286/slyt286.pdf

    对于5V 至-30V、SW 电压将为 VIN-VOUT = 5-(-30)= 35V、因此您至少需要一个40V 的器件。

    占空比为 D = VOUT/(VOUT-VIN)、(-30)/(-35)= 0.86。

    此外、电感器电流 IL_avg = IOUT/(1-D)。

    在5V 时、SW 电流将为4.5A、在3.3V 时、它的工作电流为~5A、因此您至少需要一个5A 器件。

    我认为反相降压/升压中的 LM76005将是最佳的转换器、LM76005还没有反相降压/升压 WEBENCH 模型、但它应该起作用。

    我建议您启动一个特定于在反相降压/升压中运行 LM76005的相关主题、您可以链接此主题以供参考。

    谢谢、

    -奥兰多