This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD16415Q5:Vgs 超出正常范围时的器件持久性时间

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD16415Q5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906263/csd16415q5-device-persistence-time-if-vgs-beyond-normal-range

器件型号:CSD16415Q5

大家好、

如果 Vgs 超过-12V~16V、CSD16415Q5可以持续工作多长时间?

如果 Vgs 超出正常范围、我的客户会想知道器件的持久性时间。 请提供数据、谢谢!

此致、

米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    感谢您向客户推广 TI FET。 超过数据表绝对最大限制时、TI 不建议或保证 FET 的运行。 当超过 VGS 绝对最大限制时、FET 将继续工作的时间取决于电压的高低以及施加的时间。 一般而言、将 FET 的绝对最大 VGS 额定值(例如1V 至5V)略大、不会导致器件立即发生故障。 但是、这将导致随着时间的推移而降级(VTHR 降低)、并最终导致 FET 发生故障。 如果施加到栅极-源极的电压是绝对最大值的2倍至3倍、则 FET 很可能会立即发生故障。 最后、我要再次指出、如果超过数据表中的绝对最大限制、TI 无法保证我们的 FET 正常运行、也无法提供任何数据来指示 FET 在此类条件下将继续运行多长时间。