This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350上的数据包错误检查

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906102/bq78350-r1-packet-error-checking-on-bq78350

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

您好!


我想问、数据包错误检查机制是否有用、或者它是否正常

如果我的主机支持它、是否建议在 SMBus 上使用? 我想这取决于环境的噪声大小

还是 Bq78350距离主机有多远、对吧? 但另一方面、这会导致系统产生开销。

这方面的经验是什么?

谢谢、

安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    我已经看到许多应用使用了此功能、而许多应用不使用此功能。 这实际上是基于您的应用做出的决定。

    此致、

    Matt