This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3670MF-1.8EV:LM3670、LM3670MF-1.8

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3670, TPS62243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905761/lm3670mf-1-8ev-lm3670-lm3670mf-1-8

器件型号:LM3670MF-1.8EV

您好!

我们计划在其中一个电源解决方案设计中使用 LM3670、该解决方案具有3.6V 输入和1.8V 输出、最大电流为300mA。  

但这是一个空间受限的电路板。 我们无法使用数据表中建议的电感器。 是否可以为此解决方案使用4.7uH 电感器、如(PFL2015-472MEB)。

如果不能、请建议使用比此 IC 更小尺寸的其他替代器件。   

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuvaraju 您好、

    我觉得4.7uH 电感器只是可变输出电压的一个选项。 在任何情况下、您都可能需要考虑使用2.2uH 电感器的 TPS62243、其固定开关频率为2.25MHz。 请参阅以下链接获取数据表。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62240.pdf?&ts=1589554973924

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel Regidor、   

    感谢您的回复。  

    当我尝试在  webench 工具中使用3V-4.2V 输入和1.80V 输出@ 0.35A 定制 LM3670MFX-1.8/NOPB 时、我还有一个问题。 我得到 了 MLP2016H4R7MT0S1 - 采用0806封装的4.7uF 电感器的建议。 是否可以使用它。 请告诉我。  

    谢谢你。

    此致、

    S.Yuvaraju。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuvaraju 您好、

    MLP2016H4R7MT0S1 (4.7uH 电感器)看起来不错、具有1.1A 的额定电流。

    此致、

    Excel