This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:适用于其他电源的太阳能电池板和电源路径?

Guru**** 2517630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906207/bq25505-solar-panel-and-power-path-for-other-power-source

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件: BQ25570

团队、

其理念是使用 BQ25505从 IXYS KXOB25-02X8F 太阳能电池板收集能量。
但是、由于电源可能来自第二个电源、因此需要第二个电源路径。

1)我们是否有等效的 BQ25505 / BQ25570、它可以管理第二条电源路径(例如、即将推出的无线充电或其他)?
-如果没有、我们是否有一些分立式电源路径示例或用于此类用例的 TI 设计?

2)另一种选择是将 BQ25505用作收集器(升压和降压)、并使用外部 ORing 连接到第二个电源、然后再连接到充电器。
数据表 SLUSBJ3F 的图28第25页似乎表明这是可行的。
我们是否有一些 TI 参考设计可以展示5V 输出时的这种情况?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A:

    关于1、没有与 BQ255XX 器件等效的双输入 IC。 您可以并联另一个充电器、并将其电池输出引脚连接到 BQ255XX 器件的 VBAT_SEC 引脚。  我们没有此配置的任何参考设计。

    关于2、图28显示了连接到充电器 VSTOR 输出的降压转换器。  输出电压将低于 VSTOR=VBAT_SEC 电压。

    您能向我提供有关您的要求的更多信息吗?

    储能元件类型、充电电压、最大充电电流

    第二个电源最大电压和电流

    所需的输出电源轨(5V、?A 等)

    我可以帮助您开发参考设计。

    此致、

    Jeff