This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:突发模式禁用时的最大频率设置(选项7)

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906028/ucc256403-maximum-frequency-setting-at-burst-mode-disable-option-7

器件型号:UCC256403

您好专家、  

如何在突发模式禁用时设置最大频率?

应用了哪个限制 BMTH 或 BMTL?

我想限制最大频率以 停止硬开关。

谢谢

Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki-San、

    当 BW 编程为选项7时、BMTL 阈值成为 VCR 的最小 VTH-VTL 切换阈值。 BMTL 阈值越大、允许的最大开关频率就越低。 BMTL 阈值越小、允许的最大开关频率就越高。  

    轻负载时、VCR 峰间将由内部频率补偿斜坡决定。 如果您知道所需的最大开关频率、则可以通过计算 I=C*dV/dt 来估算所需的 BMTL 阈值、其中 I 为2mA、C 为底部 VCR 电容器、dt 为所需 Fsw 周期的1/2。

    此致、

    本·洛夫