This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16:从 OUT 到 IN 的反向电流

Guru**** 2506425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955008/tps7a16-reverse-currents-from-out-to-in

器件型号:TPS7A16

尊敬的 TI:

我在 TPS7A16的数据表中看到、在绝对最大额定值下、"OUT 引脚至 IN 引脚"电压 不应超过最小值:–62V 、MAX:0.3V。

根据我的测量值(请参阅下面的示波器屏幕截图)、当输入电压下降到~900mV 以下时、输出电压保持在与输入电压下降平行的~300mV 更高电位上。

这种现象对 MOS"导通器件"是否危险?

提前感谢您。

Örs μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Örs、  

    在您指定的条件下、Vout - Vin = 600mV、这违反了 Vout 和 Vin 之间允许的绝对最大电压差。 在此过程中、ESD 可能会发现潜在的损坏风险。 您可以考虑加快输出电压放电、或考虑在输出和输入之间添加二极管、以将差值钳制在0.3V 以下。  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    根据示波器测量结果、Vout - Vin 为300mV、但这也很难达到极限、因此我将考虑您的技巧。

    感谢您的快速响应、

    Örs μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Örs、  

    感谢您的反馈、如果您需要其他帮助、请随时返回此处。  

    此致、  
    Jason