This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:需要一种通过外部温度触发器关断 UCC256404的方法

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, TMP392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906190/ucc256404-need-a-way-to-shutdown-ucc256404-with-external-temperature-trigger

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: TMP392
我注意到、tidr45a 参考设计中存在过热误差电路。 我希望以此为例、在 UCC256404上创建过热关断。 但是、我今晚一直在尝试对其进行仿真、但它似乎不起作用。 我不确定用于钳制 FB 引脚的 MOSFET 会如何关闭(至少根据仿真)。

但是、我必须查看 TMP392器件、它具有开漏输出、我要将其用于过热错误跳闸器件。 我应该能够将其输出直接连接到 FB 引脚、当达到 OTE TRIP 阈值时 、TMP392会将其输出拉至低电平并导致 UCC265404关闭、对吧?

我在数据表中查看了 TMP392、泄漏电流看起来非常低(大约1uA)。 您是否看到将其直接连接到反馈引脚有任何问题?


如果这不起作用、您能否建议基于温度传感器触发来关断 LLC (或限制功率)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再看一下这一点、似乎有几个地方可以使 LLC 停止、而不必与敏感的 FB 引脚进行粘接。 也许我们可以使用 TMP392输出来驱动一个连接到 BLK 引脚的 MOSFET。 当 MOSFET 闭合时、我们可以仿真欠压条件并关闭 LLC。 这将允许 PFC 和 LLC 有时间冷却、同时 TMP392中的迟滞恢复了过热误差。  


    看起来是一种更好的方法、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    我会考虑绑定到 BLK 引脚是比 FB 引脚更好的选择。 使用 MOSFET 下拉 BLK 引脚是启用/禁用 LLC 的常见方案。

    此致、

    本·洛夫