This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:RPRL

Guru**** 2511665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954080/ucc28910-rprl

器件型号:UCC28910

您好!

当输出电流很小时、RPRL 计算为负值、如下所示并附加。

e2e.ti.com/.../SLUC503B_5F00_UCC28910--Design-Calculator.xlsx

在这种情况下、我应该如何设置 RPRL?

还是不允许小电流?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qu-San、您好!

    这是如何取得进展的?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果工具计算负预载、则设计可能不需要它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike-San、

    我还有一个问题。

    以下是您对另一个线程的评论。

    "需要前置负载电阻器、以便设计在空载条件下保持稳定。  通常、2mA 的预加载就足够了。 "

    是否允许消除 RPRL?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    我一直在采用 PSR 控制的设计中使用它。  无论如何,我会留下一个占位符。

    此致、

    Mike