This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:LM317AMDTX/NOPB 器件工作限制

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317A, TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906017/lm317a-lm317amdtx-nopb-device-operate-limit

器件型号:LM317A
主题中讨论的其他器件: TPS7A47

您好!

TI 支持团队、

器件链接"https://www.digikey.com/product-detail/en/texas-instruments/LM317AMDTX-NOPB/LM317AMDTX-NOPBCT-ND/3440163"

我在 我的项目之一中使用了 LM317AMDTX/NOPB 部件。

在中、我必须计划电路板在4.5V 至24V 的输入范围内工作。

4.5V 是我的最小输入、24V 是最大输入。

所需电流接近800mA-1000mA

上述器件是否在4.5V 输入和3.3V @ 1A 输出下工作?

如果我无法使用相同的器件型号、请建议使用与 DPAK 相同尺寸的其他器件型号。
因此、我可以在我的设计中使用替代器件型号

请建议:

希望获得快速解决。

谢谢、此致、

Chand Padaliya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chand、

    LM317A 具有达林顿输出、因此压降大致固定在~1.4V。  因此、调节 VOUT 的最小电压为~3.3+1.4或4.7。 话虽如此、所示为 VIN=VOUT+3V 时的数据表电气特性。 这主要是为了突出显示 VREF+3V 的最小工作电压。 或4.25V。

    TPS7A47不采用 DPAK 封装、但能够在4.5V 输入电压和3.3VOUT 下运行

    如果 VIN=24V 且 VOUT=3.3V、则两个器件均会在1A 时热关断。  

    希望这有助于回答您的问题?