This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:低于0℃时、电池容量跳至0

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4, GPCRB, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906265/bq27520-g4-below-0-the-battery-capacity-jumps-to-0

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件: GPCRBGPCCHEM

尊敬的同事:

我们的客户在其设计中使用 BQ27520-G4、但遇到温度低于0℃时、电池容量会跳至0。

现在、我们有一些问题需要您确认:

1.室内温度、端子电压为3.4V、在温度<0℃时、客户希望将端子电压设置为2.8V。 在 ℃<0 μ A 的温度下、当它们从电池提供1A 电流时、电池电压将下降至2.86V。 那么、如何在不同的温度下实现不同的端子电压?

2.使用 GPCRB 后、GPCRB 报告中的 Qmax 是否应大于室温下的 Qmax? 或者不是?

3.室内温度 gg 文件:设计容量为5000mAh、但在 GPCRB 输出 gg_out 文件中:设计容量为1000mAh。 这是对的吗?

GPCRB 中的 Ra 报告和 g_out 是不同的、 我们应该使用哪一个?

非常感谢

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    正确的程序是 GPCCHEM、以找到合适的化学 ID。

    然后执行学习周期

    然后执行低温放电并调整 GPCRB。 您将需要使用 GPCRB 中的输出。 它会生成一个化学数据12。 您需要通过监测计对其进行编程。