This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV713:在非 p 版本中为 tlv71333

Guru**** 2504775 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905747/tlv713-tlv71333-in-non-p-version

器件型号:TLV713

您好!
客户需要 tlv71333非 p 版本。 目前、它不可订购、也未列在数据表中。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我们尚未发布删除了有源下拉电阻的 TLV713版本。  

    您能否共享应用、以及为什么不需要禁用时的有源下拉电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK、
    客户不需要它。 他在输出端使用47uF 电容器、并担心有源下拉会带来一些问题。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    器件禁用时的有源下拉电阻为~120Ohm。  

    建议的最大 COUT 为100uF、因此您的客户似乎完全处于器件的建议工作范围内。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将与客户讨论这个问题。 BTW、您是否计划发布非 p 版本? 它是否仍在您的发展蓝图中?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    如果有足够的需求、这始终是一个选项。 因此、对于非 P 版本、我们看不到太多的拉动。

    如果您想看到该项目已启动、请直接跟进。