This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24010:IEC/EN 60950-1或 IEC/EN 62368-1认证

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955129/bq24010-iec-en-60950-1-or-iec-en-62368-1-certification

器件型号:BQ24010

大家好、

我的客户希望在汽车相关产品上使用 BQ24010、他们需要知道该器 件是否通过了 IEC/EN 60950-1或 IEC/EN 62368-1的认证。

请您尽快检查并回复我吗?

如果有任何建议的器件、请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    让我离线与您联系、了解这个问题。 我今天将与您联系。