This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:TRM 与 bqStudio 上的电池互连电阻值单位

Guru**** 2595340 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953864/bq40z50-r2-cell-interconnect-resistance-value-units-on-trm-vs-bqstudio

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

 bq40z50-R2技术参考手册(修订版 B)第238-239页指出、电芯1..4互连电阻值以 I2类型存储在闪存中、单位为 mOhm。  但是、这与 bqStudio 1.3.86在"Data Memory"选项卡中所说的内容不一致。  根据 bqStudio、该单元为2^-10欧姆、这意味着对我来说是浮点。

您能否澄清哪一项是正确的?  例如、假设 bqStudio 正确、如果我要将电芯1互连电阻设置为2.4m Ω、2458是否是正确的输入值?  因为2458 * 2^-10等于2.4m Ω。

谢谢、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    它处于浮点状态、bqStudio 应该是正确的。

    有关互连阻抗的更多信息: e2e.ti.com/.../643261

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    我相信我在之前的计算中犯了一个错误、即 2.4m Ω 是2458。  bqStudio^的单位为2 μ A 至10 Ω、而不是2^-10 m Ω。  因此、.0024 Ω/2^-10 Ω= 2.4576、取值为2。  此外、2^-10欧姆= 0.0009765625欧姆或大约0.977m 欧姆。  TRM 似乎将2^10欧姆舍入到1m 欧姆。  我与他人分享、以防他人帮助(如果我错了、请随时纠正我)。

    Charlie