This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62813-Q1:TPS6281320QWRWYRQ1 HotRod 工艺流程

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906121/tps62813-q1-tps6281320qwrwyrq1-hotrod-process-flow

器件型号:TPS62813-Q1

您好!

感谢您的支持!

关于 TPS6281320QWRWYRQ1,客户要求我们明确以下内容。

结束:Ricoh

PN:TPS6281320QWRWYRQ1

【常见问题解答】

与 QC 流程图中的" HotRod 工艺流程"相对应的工艺工厂在哪里?

Fab:TI Richardson - RFAB MFG、3601 Alma Road、Richardson、TX、US

Assembly:Subcon - UTAC 1 Thailand A/T、237 Lasalle Rd、Bangna Tai、Bangkok、 第

Test:Subcon - UTAC 2 Thailand A/T、78/1 Moo 5、Bangsamak、Bangpakong、Chachoengsao、 、th

候补_at-test:Subcon - UTAC 2泰国 A/T,Bangpakong,Chachoengsao,TH

感谢您提前提供的大力支持。

此致。

Mari Akiba

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mari、

    我已与您共享我的邮件 ID。 我想通过电子邮件进一步讨论这个问题。

    此致、

    Tanvee