This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430:输入电压降至设计的输出电压或更低时的器件行为

Guru**** 2415450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954669/lm60430-device-behavior-when-the-input-voltage-drops-to-the-designed-output-voltage-or-below

器件型号:LM60430
主题中讨论的其他器件:LMR33630

我有一个应用需要正常输出电平为5V。 在某些情况下、输入电压可能会降至4.5V。 这可能是正常的、也可能不是正常的、具体取决于 IC 行为。 如果它保持98%左右的占空比、这几乎是旁路的、并通过接近3A、这是正常的。 如果不是这样、就需要更昂贵的解决方案。 此设计对成本非常敏感。 我找不到有关此输入电压范围内发生的情况的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishai、

    这是一个降压转换器、可将高电压降至较低电压。 即使在频率折返时占空比为98%、输出也始终低于输入。 显然、这现在适用于您的4.5V 输入电压至5V 输出电压应用。  

    了解降压/升压转换器可能更有意义。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您完全误解了我的问题。  

    我决定使用 LMR33630、其中我要查找的信息在数据表中指定、并且成本更低。