This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026EVAL:SYNC 引脚与放大器;输出电容

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5026, LM5025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904069/lm5026eval-sync-pin-output-caps

器件型号:LM5026EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5026LM5025

您好!

关于 LM5026控制器的评估板和性能、我有几个问题:

1) 1)我尝试同步到外部频率时钟、通过一个电阻器(限制电流)直接将脉冲信号(同步脉冲宽度> 15ns、同步阈值:1V-2V、比 RT 设置的自由运行频率更高的频率)施加到 J3 (SYNC1)。 此过程不起作用。 我已经在 LM5025中完成了这项工作、这两个控制器之间在同步选项方面是否有任何差异?

LM5026的数据表建议为 LM5026和外部时钟之间的接口提供开漏输出、但 对于外部同步是否是必需的? 如果能获得有关同步在此控制器中如何工作的更多信息、我将不胜感激。

1-)我想 知道 EVAL 板的输出电容器(C19和 C20)的器件型号、在 BOM 中、有一个陶瓷电容器(C21-C23:68uF)和钽电容器(C19和 C20: 330uF)、 在 EVAL 中 没有钽电容器、而是有另一组陶瓷(橙色)实际 C19和 C20的器件型号是多少?

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irene、

    电容器 C19、C20实际上是实心 钽电容器 Vishay 594D 系列。
    完整器件型号为 594D337X96R3D2T。
    BOM 中的 Kemet 部件已停产,这是现在使用的替换部件。

    您应该通过使用外部 SYNC 信号驱动 J11来同步 EVAL 板。

    数据表中提到的开漏 FET 是 EVAL 板上的 Q7

    如果您希望同步多个 EVAL 模块、J3适合用作测试点或连接点。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 John、第二个问题很清楚。

    关于第一点、我将尝试通过 Q7进行同步。 但是、您能不能很好地解释 LM5026和 LM5025同步功能之间的延迟、从方框图中可以看出它们是相同的、但它们不是。 我的应用必须了解 SYNC 引脚后面的内容。

    正在等待更新、

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irene、

    您没有解释如何使用 LM5025器件进行测试。

    您是否使用了相同的 PCB 并在 LM5026和 LM5025之间切换?

    数据表说明了同步器件的要求。 LM5026通过直接在 SYNC 引脚上使用漏极开路将 SYNC 拉为低电平来实现同步。 SYNC 上不需要限流电阻器。

    此致

    John