This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62170:在 SW 引脚上为0.6V 30ns、对吧?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955363/tps62170-0-6-v-for-30-ns-on-sw-pin-okay

器件型号:TPS62170

大家好、

您能回答以下客户询问吗?

我对开关稳压器 TPS62170有疑问。 在电路中、它用于将+3.4V 转换为+1.8V
在电源安全模式下进行测量(输出电流约为50mA)时、注意到超出了引脚 SW 的最大额定值。
根据数据表、在10ns 内可施加高达-2V 的电压。 在我们的电路中、只有0.6V、但持续30ns。
在 PWM 模式下(输出电流为500mA)、满足要求。 从技术角度来看、这是允许的吗?

下面是电源安全模式下测量的屏幕截图。

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨

    这种行为是完全可以预料的。

    此致、

    -Matt